This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:天线馈送轨道损耗?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623395/iwr1443boost-antenna-feed-track-loss

器件型号:IWR1443BOOST

您好!

我们想知道在该频率下、RO4850基板上的 Tx、Rx 跟踪的损耗量(dB/inch 或 dB/cm)是多少。 76 - 81GHz?  

我们正在考虑在不同的基板/堆栈上制作具有不同天线设计的演示板。  

在开始设计之前、如果未对 PCB 基板进行测量、至少有一个仿真值对于了解 PCB 基板很有用。

谢谢、

Rand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该 EVM 将 Rogers 4835 Lo Pro 4mil 用于射频布线层。  Rogers 数据表参数应允许您估算从带状线到接地共面波导的插入损耗。   我已将样本 GPCW 与尺寸连接在一起、并将样本 Rx 焊球连接到带状线 S 参数仿真。   EVM 的设计人员使用 ANSYS HFSS 工具 来辅助天线和射频布线。

    此致

    Joe Quintal