This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助将 LMT01和 TMP107连接到 Raspberry PI 3.

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01, TMP107, BOOSTXL-TMP107

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623320/assistance-in-connecting-lmt01-and-tmp107-to-raspberry-pi-3

主题中讨论的其他器件:LMT01TMP107BOOSTXL-TMP107

您好!  

我正在尝试使用连接到 Raspberry PI 的一系列温度传感器(LMT01 (4)或 TMP107 (4))来串联测量温度(可能使用多路复用器)。 我在网上搜索了很多、但我没有找到 Raspberry PI 和这些传感器的文献。 我希望社区成员能指导我找到正确的文档/教程。

最棒的

Srijith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srijith、

    遗憾的是、我们没有使用 Raspberry PI 读取温度 LMT01和 TMP107的示例源代码。 我们仅在 MSP430中开发了代码。 如果您有兴趣、请告诉我。 也许您可以使用此选项并转换为 Raspberry PI。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aaron。
    当然、我可以尝试一下。 谢谢你。
    最棒的
    Srijith
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Srijith、

    BOOSTXL-TMP107登录页面上提供了 TMP107的 MSP430代码。 此硬件仍处于未发布状态、但文档和源代码已上线。 请参阅 www.ti.com/.../BOOSTXL-TMP107

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srijith、

    下面是 LMT01文件夹的链接。 如果您在页面底部进行了浏览、则可以下载软件 GUI。 示例代码应位于 GUI 安装的 TI LMT01固件文件夹中。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron