This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:级联(20GHz 同步)支持

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619827/iwr1443-cascade-20-ghz-sync-support

主题中讨论的其他器件:IWR1443

IWR1443是否通过使用20GHz 同步信号支持芯片到芯片级联?

在数据表(SWRS211A)中、"表3-1。 器件特性比较"描述了 IWR1443支持级联(20GHz 同步)、但在"表4-1中找不到20GHz 同步信号。 信号描述"。

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke、

    不支持 IWR1443的级联特性。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michelle–San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道生产中的 IWR1443将支持20GHz 同步。 我现在对20GHz 同步没有任何其他问题。

    IWR1443是否受 NDA 支持、因为它不是量产数据? NDA 是否还支持生产中的 IWR1443?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daisuke-San、

    IWR1443 可用于级联场景。 但是、当前器件不支持级联功能

    谢谢、此致、
    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michelle–San、您好!

    感谢你的答复。

    如果我对级联(20GHz 同步)有任何疑问、我将在 E2E 中向您发送电子邮件或私人消息。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    目前、我正在研究一个计划使用级联 IWR1443的项目、但正如您提到的、我需要的信息正在 NDA 中。 请联系我、告诉我如何访问所述的数据表和用户指南。

    谢谢、此致、
    亚历山大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然。 我向您发送了一封私人邮件。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michelle 您好!

    我正在研究 IWR1443、我将使用级联功能。 我对之前的答案有点困惑、因此我想确认生产中的 IWR1443具有级联功能。
    如果可能、您能否向我发送已签订 NDA 的上述级联版本数据表?

    此致、
    张兆如
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhaoyu、

    IWR1443可用于级联场景。 但是、当前器件不支持级联功能。

    我已向您发送朋友请求、我们可以联系到您。

    谢谢、此致、

    Michelle