This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75 I2C

Guru**** 2568515 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623437/tmp75-tmp75-i2c

器件型号:TMP75

大家好、团队、

我们仅在 TMP75数据表中定义了快速和高速模式的 I2C 时序要求、我们的器件能否在标准 I2C 模式下工作? 如果是、时序要求是什么? 谢谢

此致、

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我们支持 NXP I2C 规范中定义的标准模式。 此规格的大部分内容在我们的数据表中重复、但格式不同。 这是因为我们的器件仅用作从器件、因此并非所有参数都相关。

    I2C 没有最小频率。 我们的最小频率由超时功能间接设置。 如果您未在30ms 内完成 I2C 事务(定义为从开始到停止的时间)、器件将超时并复位接口。 此超时是 SMBus 的要求、而 I2C 规范中不存在该要求。