This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:认证 IEC61508

Guru**** 2579635 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/614536/fdc2214-to-certify-iec61508

器件型号:FDC2214

可能涉及的对象。


我们的客户正在考虑使用 FDC2214、他们的终端设备将需要 IEC61508。

FDC2214的核心器件在数据表的简化版原理图中绘制。

他们要求 TUV 认证 IEC61508、TUV 说 FDC2214的内核必须按照 IEC61508-2附件 F 进行设计

内核是否由 IEC61508-2 Annex F 设计?
如果是、您能否提供任何证据?

请您回复。
谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这不适用于 FDC2214。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户还有一个问题。

    请告诉我们

    您可以提供是否应用 IEC61508附件 F 中的每个项目的列表?

    例如、是否应用 Ref1"结构化描述"。

    请您回复。
    谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我们不能就安全相关系统测试的必要性提出建议。 客户应评估其系统的安全要求。

    此致、
    Yibo