This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:温度传感器

Guru**** 2568135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623403/awr1642-temperature-sensor

器件型号:AWR1642

您好!

  我发现修订版 E1板中没有温度传感器。 Rev A 板中有两个。 这两个温度传感器的功能是什么? 我们正在设计最终产品,我们是否应该保留最终产品的温度传感器? 谢谢。

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martin、
    温度传感器不是必需的。 只有当您的应用想要监测 PCB 温度并根据该温度做出一些高层次决策时、才会出现它们、例如、如果温度过高、则降低帧传输速率。 这只是一个粗略的例子,但我的观点是,如果您想不想使用这种传感器,这取决于您的应用。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    明白了、谢谢。

    此致、
    Martin