This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何在不失配阻抗的情况下将 AWR1243上的某些引脚连接到电路板上的线路

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623481/awr1243-how-to-connet-some-pins-on-awr1243-to-the-lines-on-the-board-without-mismatch-of-impedances

器件型号:AWR1243

您好!

我想知道 如何将 AWR1243芯片上的引脚连接到电路板上的线路、而不会出现阻抗不匹配的情况。

(AWR1243芯片安装在电路板上。)

该引脚的名称是"FM_CW_CLKOUT"和"FM_CW_SYNCIN2"、它们是 频率为~20GHz 的信号端口。

您能否在不匹配错误的情况下提供有关连接的信息、 例如 电路板上的线路阻抗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以使用 PCB 第1层中的共面条布线50欧姆阻抗的"FM_CW_CLKOUT"和"FM_CW_SYNCIN2"信号。 如果您使用基于 AWR1243BOOST EVM 的层叠、您可以参阅层叠以实现50欧姆阻抗(7.08mil 布线厚度、两侧的 GND 间距为8mil)。
    为了减少布线上的任何阻抗不匹配、您应该避免路径上的任何剧烈弯曲或布线上的任何不连续性。

    此致、
    Vivek