This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:对降压转换器线圈的干扰

Guru**** 2569155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622257/ldc2114-interference-with-coil-of-buck-converter

器件型号:LDC2114

您好!

您是否知道降压转换器所需线圈的磁场是否会影响电感式触控感应?

降压转换器的线圈(以500kHz 的频率运行)将仅与触摸感应线圈分开几 mm。

此致、感谢您的回答、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    是的、如果转换器线圈的物理位置足够近、与电感式传感器的频率相匹配并且是一个非屏蔽式电感器、则可能会发生干扰。 电感式传感器通常具有较高的 Q 值、因此即使在很小的时间内也能限制来自频率的干扰。 您还可以在比开关转换器通常工作频率更高的频率下运行 LDC。

    此致、
    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的回答。 那么、您认为开关转换器在500kHz 下运行、LDC 在10MHz 下运行会导致严重干扰吗?

    此致、

    克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、

    500kHz 开关频率不太可能造成任何问题、因为该频率与传感器频率有很大差异。 如果您实际上成功实现了交互、那么为您的开关转换器使用屏蔽式电感器将会大有帮助。

    要考虑的参数为:
    1)物理接近-干扰是近场效应、因此您通常需要接近几毫米才能进行交互。 对于直径小于10mm 的线圈、您可能需要小于1mm。
    2)干扰信号-干扰频率需要接近传感器频率且非常强。 对于500kHz 转换器、您需要在出现问题之前具有可怕的谐波、因为第20个谐波会干扰传感器。
    3)传感器 Q -如果您的传感器 Q 较低(<5)、您将更容易受到干扰。 较高的 Q 值将有所帮助。

    此致、

    Christo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    感谢您的详细解释!

    由于我们在这三个方面都可以、我认为不会有问题。

    也许 这三个要点可以通过某种方式包含在 SNOA961、SNOA962或 SNOSD15B 中、因为我认为它们非常有趣。

    感谢您的帮助和亲切问候、

    克莱明