This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1642BOOST:初始化仿真器时出错:(错误-2083 @ 0x0)

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST, IWR1443, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622991/ccs-iwr1642boost-error-initializing-emulator-error--2083-0x0

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

我遵循 了毫米波生命体征实验室(training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab-1)。

执行该步骤时。  

它显示了此错误。

我尝试以下操作: http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS200#Updating_the_XDS200_firmware 

C:\>CD C:\ti\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds2xx

2.运行配置以确保连接了 XDS200类调试器,并且安装了什么固件版本:

C:\ti\ccsv6\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0

但它显示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下几点:
    似乎您正在使用 IWR1642BOOST 并尝试通过针对 IWR1443的目标配置进行连接。 您将需要特定于 IWR1642的目标配置。 请查看 SDK UG 以了解如何执行此操作。

    考虑到您正在尝试生命体征演示:这意味着要在 IWR1443器件上运行、因此该演示将无法在您正在使用的 IWR1642BOOST 上运行。

    请纠正上述问题、然后我们继续进行下一步操作。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了需要 IWR1443BOOST 板的演示之外、您创建的 CCS 目标配置似乎需要 XDS200 JTAG 探针。 这是不正确的、因为该板嵌入了 XDS110 JTAG 接口。 按照上面培训幻灯片之前的说明,您需要选择“Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe”作为连接介质。

    谢谢、
    François μ A。