This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法在 Radar Studio 中创建具有不同规格的配置文件配置文件

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620994/awr1642boost-unable-to-create-a-profile-configuration-file-with-different-specs-in-radar-studio

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我尝试使用不同的规格配置配置配置配置文件配置设置、但在保存配置文件后、当我按下 ACTIVATE 时、会引发错误、如下所示、连接了 SS。

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!

    Radar Studio 中设置了哪些配置文件配置?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghu

    PFA。

    配置文件配置

    e2e.ti.com/.../ProfConfigData.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    CSV 文件用列"ProfileControl"进行更新。 这是您成功解析 csv 的权变措施。 在 RadarStudio 的未来版本中、此参数将被弃用。

    此外、需要传递 HPF 频率的索引、而不是实际频率值。

    I_Char hpfCornerFreq1 - RX HPF1转角频率、0x00-175kHz、0x01-235kHz、0x02-350kHz、0x03-700kHz
    I_Char hpfCornerFreq2 - RX HPF2转角频率、0x00-350kHz、0x01-700kHz、0x02-1.4MHz、0x03-2.8MHz

    我已在发送"e2e.ti.com/.../5165.ProfConfigData.xlsx"的配置文件配置中进行了2项修改。

    请检查并告知我们它是否能解决您的问题。

    谢谢、

    Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak、

    此问题是否已通过我的答复中建议的更改得到解决?

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、
    是的、问题已解决、谢谢