This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:TX 功率控制精度

Guru**** 2574835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623154/awr1243-tx-power-control-precision

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
  我的客户配置了不同的 Tx 功率回退 并测试了实际输出功率、他们发现实际功率差、配置值有差异。
  在测试中、它们将回退配置为3dB、6dB、12dB、但测量结果为3.4dB、5.8dB 和10dB。   产生此偏差的原因是什么? 它是否会在以后的 SDK 中解决?

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    在低回退(< 10dB)时、输出功率将精确到所需功率的1dB 以内。 在较高的回退(>10dB)下、发布的 SDK 中的误差可能会更大(>6dB)。 我们尝试在较高的后端修复误差、并尝试将其保持在3dB 以内。

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer、您好!
      感谢您的回复。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam