This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623177/tidm-ultrasonic-flow-tdc

你(们)好

我只想知道这两块板之间的区别是什么:

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

和  

TDC1000-TDC7200EVM

是否还有适用于 TDIM-ULTRASONIC-FLOW-TDC 板的 PC GUI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Armin:

    两种设计的 TDC 部分非常相似。 TIDM 针对低功耗应用进行了一些优化(例如不同的 MSP)。 但是、TIDM 的固件不会定期更新。 此设计可用作参考、但电路板不可用。

    如果您想评估 TDC 器件、请尝试使用 TDC1000-TDC7200EVM。 稍后、如果您计划设计自己的系统、则可以使用这两种设计作为您的参考。

    此致、
    Yibo