This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP275:在 TI AM4376上通过 I2C 配置 TMP275寄存器

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP275, TMDSEVM437X, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621037/tmp275-configure-register-of-tmp275-over-i2c-on-ti-am4376

器件型号:TMP275
主题中讨论的其他器件: TMDSEVM437XMSP430FR2311

您好!

如何配置 TMP275的寄存器? 我想将其"配置寄存器"配置为11位。 我该怎么做以及应该使用哪些 API/驱动程序?

TI EVM TMDSEVM437X 内是否 有用于 I2C 接口和从器件及其寄存器配置的驱动程序?

此致、

Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    感谢您与我们联系。 遗憾的是、我们没有支持 TI EVM TMDSEVM437X 的驱动程序。 但是、通过设置 CONFIGURE 位中的 R1和 R0位、应该可以非常轻松地将分辨率配置为11位。 如果要在设置两个位之前保留该值、请屏蔽寄存器。 有关更多详细信息、请转至 TMP275数据表第7.5/8节。

    希望这能有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经使用过该 IC 并通过 TI MSP430FR2311控制器对其进行了配置、并且工作正常。 但我希望最终将其与 TI AM437x 处理器连接。

    您能否向 TI 或任何其他制造商推荐类似的温度感应 IC、我可以对其进行配置并与 EVM 或 AM437x Sitara 处理器连接。?

    Dhara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TI 是否有支持 AM437x 的 I2C 补丁驱动程序来连接其他 I2C 从器件? 我应该如何检查它们...?

    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、

    我建议您将此问题发布到 Sitara 处理器论坛(e2e.ti.com/.../791)。 I2C 通信协议非常标准、因此我认为可能有人已经开发了源代码。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在 Sitara 论坛上发布了相同的内容。 这就是这个线程。。。(e2e.ti.com/.../2288336

    对于这个问题、论坛(Sitara 处理器和温度传感器 TMP275)似乎都没有正确的答案。

    谢谢、
    Dhara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dhara、
    答案是、我们没有适用于 Sitara 处理器的特定 TMP275驱动程序。 我假设您可以将现有的 MSP430驱动程序移植到 Sitara。
    其他选项:
    我假设(不确定是否100%) Sitara 具有通用 I2C 驱动器。 您还可以根据 Aaron 的解释为 TMP275修改这些值。