This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:是否注册器件类型?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75, TMP75B, LM75A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622908/tmp75-register-for-silicon-type

器件型号:TMP75
主题中讨论的其他器件:、 LM75A

大家好、传感器论坛、

TMP75中是否有报告芯片类型或版本的寄存器?

我的客户目前使用 TMP75A、计划将 TMP75B 添加到设计中、并希望通过检入软件检测这两个器件选项。

非常感谢 Mike、

不包括英国销售分配帐户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    TMP75系列中只有4个寄存器(温度寄存器、配置寄存器、T_low 寄存器和 T_high 寄存器)、它们都没有 A/B 信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您联系我们进行查询。 正如 Jose 提到的、TMP75和 TMP75B 没有可用于读取产品 ID 的寄存器、但如果您需要读取产品 ID、LM75A 也有该寄存器。 它们是直接替代产品。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Aaron 和 Jose 的答复。

    LM75A 不适合向前发展、因为它没有更低的首选工作电压-因此是 TMP75B。

    我想剩下的唯一问题是、从接口的角度来看、是否有任何其他特性能够区分这些器件?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    给我带来的不便、我深表歉意。 遗憾的是、没有其他方法。

    Aaron