This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:如何使用 uniflash 引导加载 RSS、MSS 文件

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1443BOOST, AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618996/awr1443boost-how-to-bootload-rss-mss-file-using-uniflash

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHAWR1443

 Mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf 将显示一个程序屏幕、其中包含 RSS 和 MSS 文件的单独字段

我为毫米波安装了最新的 Uniflash、这不是程序屏幕的外观。

只有一个固件文件列表、它们都默认为加载地址:0x00000000。 因此、由于地址重叠、尝试下载它们失败。

这里发生什么事了? 如何将演示代码下载到 AR1443EVM-010开发套件中?

为什么 TI 网站上的任何地方都没有提到 AR1443EWM-010、而是似乎将其称为 AWR1443BOOST?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    您似乎选择了错误的连接类型。 请确保在“New Configuration”(新配置)屏幕上选择“Serial Connection”(串行连接)。 从我可以看到的内容中、您选择了 XDS110 USB 调试连接。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法更改连接类型。 当我选择 AWR1443 (串行)作为器件时、它会强制连接为 XDS110 USB 调试探针、无法更改它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ashley、

    看起来 UniFlash 刚刚发布了一个更新、改变了工作方式。 您能否尝试将"选定设备"选项卡下的设置更改为"手动"、看看会发生什么情况? 在我的末尾、使用手动设置进行此新更新时、它工作正常。 此外、请确保在更改后关闭 UniFlash 并重新打开它。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只使用手动模式、否则它永远不会选择器件、所有手动模式都将带您进入芯片选择屏幕、因此您可以直接选择芯片(AWR1443)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley、

    很抱歉,我的反应很晚,我已经离开办公室两周了。 根据您之前帖子中的屏幕截图、它看起来像是处于自动检测模式。 请确保您的屏幕如下所示:

    当我将其设置为自动模式时、它还会选择 XDS110连接类型、这是不正确的。 当我将其更改为手动并重新启动 UniFlash 时、在选择器件后、它会根据需要检测到串行连接。

    此致、

    Adrian