This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:和 TMP006 NRND 或停产或停产

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623318/tmp007-and-tmp006-nrnd-or-end-of-life-or-obsolete

器件型号:TMP007

TMP006和 TMP007列为 NRND (不推荐在新型设计中采用)、但 TMP007看起来仍然可以订购。  评估模块未显示为 NRND。

它们是否正在逐步淘汰、如果是、是否会有替代产品?

如果是 NRND、是否存在技术功能原因?

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、
    由于我们客户的系统校准非常复杂、这两种器件都在逐步淘汰。 TMP007库存非常有限;我不建议使用这些器件。 恐怕目前我们没有计划更换这些红外传感器。 给您带来的不便、我深表歉意;我们没有任何可用于新设计的红外温度传感器。