This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:是否可以通过调整 ADC 采样率和放大器来提高距离分辨率;距离 FFT 大小?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620913/iwr1443boost-is-it-possible-to-improve-the-range-resolution-by-adjusting-adc-sampling-rate-range-fft-size

主题中讨论的其他器件:IWR1443

根据《使用77GHz 毫米波的液位传感》白皮书(www.ti.com/.../spyy004.pdf)中给出的示例、  
距离分辨率为3.75cm。

我需要将液位测量到~1mm 的距离精度、最大距离为5m  

我看到以下帖子建议增大距离 FFT 大小、从而增加编号 FFT 频谱的频段。  

e2e.ti.com/.../612730
e2e.ti.com/.../599055

我的问题是、如果我们将 ADC 采样率降低2倍、假设为5MSPS (它减小了频率槽尺寸)、并且它是否将距离分辨率/距离精度提高了2倍?

假设、如果我们使用范围 FFT 大小4096和1Msps ADC 采样率、我们是否可以在不使用任何特殊算法的情况下实现接近~1mm 的距离分辨率?

这样做是否存在任何基本问题/硬件限制?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rand:

    区分"距离分辨率"和"距离精度"非常重要、因为这两个概念是不同的。 请参阅以下文章、该文章澄清了两者之间的区别、并提供了有关高精度测量的信息。

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/618907

    简而言之、距离分辨率(即要解析的两个或多个物体之间所需的最小距离)是基本物理限制、是斜坡扫描的带宽的函数。

    根据描述、您在应用中所寻找的似乎是"距离精度为1mm "、对于液箱液位感应应用而言、这种精度在5m 处很可能是可以实现的。 如上一帖子中所述、取决于距离分辨率的距离精度可能优于距离分辨率、增加距离 FFT 大小是实现所需精度的要求之一。

    直观地说、FFT 粒度需要足够精细以测量所需的距离增量、因此 应用可能需要首先使用提供的线性调频脉冲配置获得初始粗略距离测量、然后在 目标距离上执行缩放 FFT、 在具有更高阶 FFT 的软件中使用额外处理。

    我们正在进行高精度演示、以演示此功能和上述两级方法、并将在 TI.com 上发布。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

    非常感谢详细的解释。  

    缩放 FFT 是否需要额外的 DSP 芯片? 也可以使用液位变送器参考设计( http://www.ti.com/tool/TIDEP-0091)中使用的相同硬件来实现

    此外、我们能否将电平发送器演示软件配置为使用4096点 FFT 而不是1024点 FFT?  

    此致、

    Rand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rand:

    Zoom FFT 可使用相同的 FFT 引擎(雷达加速器)在1443本身上执行。 实际上、我们在 TI Resource Explorer 上提供了一个基于 IWR1443的4K FFT 实验。 下面提供了4K FFT 实验的链接、其中随附了分步用户指南和 CCS 项目、您可以直接从 Resource Explorer 导入到工作区中。 请按照用户指南中提供的说明进行操作。

    dev.ti.com/.../

    您可以将电平感应演示更改为使用4K FFT、但需要根据电平感应演示的功率分布考虑添加的处理、存储器要求、代码大小增加等的影响。 您还可以使用上面提到的 Zoom FFT 方法实现更高的精度、其中应用程序首先从初始3.75cm 分辨率 FFT 获取峰值、然后将第二个1K FFT 围绕该峰值居中。

    此致
    尼廷