This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/AWR1642:如何通过高级处理来发送最大速度(超出自然不模糊速度)?

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623165/compiler-awr1642-how-to-entend-the-max-velocity-beyond-the-natural-unambiguity-velocity-with-high-level-processing

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

   我对高级处理算法可以实现的最大速度有疑问。

   在许多有关汽车应用的 TI 技术参考中、它说最高速度可以通过高级处理来扩展、这可以使其成为无模糊速度的3星。  

   例如、下面有一个参考说明:

"最大速度:径向速度在低级处理链中作为一帧内的线性调频脉冲上的去线性调频脉冲信号相移直接测量。 可观察到的最大不模糊速度为
然后由一帧内的线性调频脉冲重复时间确定。 通常、将该速度调整为所需速度范围的一半到四分之一、以便与其他参数进行更好的权衡。 然后使用其他处理技术来消除速度测量中的模糊性,这将产生混叠"

我想问什么处理技术可以扩大最大速度?