This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:vitalSmes_lab 中的信号

Guru**** 2570275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618433/ccs-awr1443boost-the-signals-in-vitalsigns_lab

器件型号:AWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

    我正在运行 vitalSgns_lab、有一些问题让我感到困惑:

执行1D FFT、IF 信号或从 Rx 天线接收到的信号?

2.商品"距离箱"是指什么?

3.为什么最大反射率目标对应于距离 FFT 之后的最大信号相位?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议首先查看以下文档、其中介绍了 FMCW 雷达的基础知识。

    FFT 将对 IF 信号执行。

    2.简而言之,距离库可被视为距离分辨率。 如果距离分辨率为0.04m、则0.00m 至0.04m 范围内的任何物体都将落入相同的距离库中。

    3.我不能肯定我理解这个问题。 请您澄清一下吗?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    还有其他问题吗? 您的问题是否已解决?

    此致、

    Adrian