This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:*。json (估算器)和*。cfg (可视化工具)-文件的相关性和转换

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623234/iwr1443-relevance-and-translation-of-json-estimator-and-cfg-visualizer--file

器件型号:IWR1443
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

您好!

我之前了解到、毫米波演示可视化工具中的*。cfg-Files 与毫米波传感估算器中的*。json-Files 不同。

cfg-Files 包含更多常规信息、例如用于可视化的图设置。

但是、如果我理解正确、*。json 文件包含有关线性调频脉冲和后处理过程的更多详细信息。

因此、我要将线性调频脉冲配置的部分从*。json-files "转换"到*。cfg-files。

但是、要这样做、我需要对*。cfg 文件进行说明吗?

例如、来自*。cfg-file 的命令"channelCfg 15 5 0":

15、5和0的含义是什么?

我的假设是:RX 通道 En / TX 通道 En /级联

但如果这是对的、我不理解15和 RX 之间的关系?!!

有人有此信息吗?

Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    请参阅 "mmWave_sdk_user_guide.pdf "中的"第3.5节配置(.cfg)文件格式"。 这可以从 MMWAVE-SDK 获取。

    这提供了.cfg 文件的所有参数的详细信息。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    您将在 SDK 文档的第3.5节(ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\docs\mmwave_sdk_user_guide.pdf)中找到 cfg 文件的说明、但器件固件包(DFP)文档中更详细地介绍了一些参数。 您可以在 此处下载 DFP;相关文档为 ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\docs\AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf、第5章。

    已经有人对同一主题提出了问题。 您可以阅读 此帖子 、其中解释了此转换过程的限制。 谢谢你。

    此致、
    François μ A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 François 和 Raghu