This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:COM 端口 CAN#39;t 在 Linux PC 中正常工作

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/616962/iwr1443-com-port-can-t-work-ok-in-linux-pc

器件型号:IWR1443

您好!

我客户的 IWR1443板在 Windows PC 中工作正常、现在他们想要移动 Linux PC。

他们在 ubuntu14.04中安装了 CCS7.2、CCS 与电路板协同工作正常。 他们在/dev/dev 中看到了 ttyACM0和 ttyACM1、但当他们尝试与 ttyACM0连接时、他们无法获得正确的响应。

我使用 IWR1443 EVM 在 VMware 中试用了 Ubuntu 14.04 64位、COM 端口工作正常。 我无法重现问题。

您对 Linux PC 中的 COM 端口问题有什么看法/意见吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    在 Chrome 浏览器中使用可视化工具 GUI 时是否如此?

    有可下载的桌面版本可用于此 GUI、您可以尝试一下吗?
    可从 此处 https://dev.ti.com/gallery/下载

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    您是否能够验证这是 Chrome 浏览器、还是让他们尝试可下载的 GUI? 他们在 Linux 中是否仍有任何问题?

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    我将假定此问题已解决、并关闭该主题。 如果您有任何其他问题、请创建新主题。

    此致、

    Adrian