This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:LP 滤波器截止频率是否可调?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623116/awr1642boost-will-the-lp-filter-cut-off-frequency-is-adjustable

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

各位专家,您好

如下图所示:

问:LP 滤波器截止频率是否可调节?

提前感谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、南山、

    LP 滤波器截止频率不可编程/调节。

    此致、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Raghu、

    感谢您的回复!

    问题1:LP 滤波器截止频率的具体值?
    问题2:在哪里可以找到详细的描述文档?

    谢谢!
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    A1:截止频率没有特定值。 这是 AWR1642器件内部的。
    A2:描述中没有任何文档。

    -Raghu
    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------