This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/OPT8241-CDK-EVM:与基于 ARM-Cotex A9的 Linux (非 Ubuntu)开发板一起运行

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622803/linux-opt8241-cdk-evm-run-with-arm-cotex-a9-based-linux-not-ubuntu-development-board

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

工具/软件:Linux

大家好、我 最近使用的是 OPT8241-CDK-EVM。 并且我成功地在 PC Ubuntu 上安装了 voxelsdk。 它是否支持 使用基于 ARM-Cotex A9的 Linux (非 Ubuntu)开发板运行? 如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    VoxelSDK 在某些 ARM 平台上受支持。 我们的参考是 Raspberry Pi 3。
    请检查 VoxelSDK 的 ARM-devel 分支-这包括一些 CPU 使用和性能优化:
    github.com/.../arm-devel

    您可以在您的平台上编译此代码。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我很快就会尝试它。 非常感谢!