This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:如何从生命体征演示 GUI 读取 DataOutput_XWR14xx.bin 文件

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/615344/iwr1443-how-to-read-the-dataoutput_xwr14xx-bin-file-from-the-vital-signs-demo-gui

器件型号:IWR1443

您好!

我想知道是否可以从 vitalSignsDemo_GUI 程序将保存的数据读取到 DataOutput_XWR14xx.bin 文件中?

提前感谢、

Shai

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    我们没有发布此演示的数据格式。 我将研究可以提供的内容。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    BR、

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、您好!

    有新的吗?
    是否可以获得 Matlab GUI 代码? (从中提取格式信息很容易)。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    这是生命体征演示的数据包结构。 GUI 代码应包含在文件夹...\mmwave_training_1_2_1\labs\lab0002-Vital-Signs \lab0002_Vital-Signs _GUI 中,具体取决于您保存演示文件夹的位置。

     此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、谢谢。

    BR
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没问题。 如果您认为这已经回答了您的问题、请单击"验证答案"。 如果没有、请告诉我们我们还能为您提供哪些帮助。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DataOutput_5F00_XWR14xx_5F00_1.bin.db

    您好!

    事实并非如此、客户端无法解密并打开已保存的数据以在图上展示这些数据以分析结果、 请查找附加的文件(请将文件重命名为.bin)。

    您能不能尝试详细说明如何完成、只想知道是否也可以获取演示 GUI 的源代码?  

    非常感谢您的帮助  

    Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    我之前发布的表中似乎有一个错误、其中没有包含必要的保留字节。 您可以改用此结构吗?

    e2e.ti.com/.../Vital-Signs-Demo-Packet-Structure.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adrian、

    请告诉我是否可以直接从演示 GUI 加载保存的数据(DataOutput_XWR14xx.bin)?
    此致、

    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    有任何关于加载.bin 文件的新内容。
    此外,我还尝试使用.M 文件(vialSmuss_demo_GUI.m)通过 MATLAB 运行 GUI。
    您能不能向我推荐您的论点、例如 以便以正确的方式运行演示。

    谢谢、此致、
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    很抱歉,我的反应延误了两个星期,我已离开办公室。 相关信息 参数、这些参数不会在代码中使用、因此不需要设置。 如下所示、vitalSmions_demo_GUI.m 文件第一行中看到的已定义函数不包含距离深度或宽度参数。

    函数[]= vitalSmions_demo_GUI (comportSnum、comportCliNum、clientCfgFileName、loadCfg、app)

    无法使用 Vital Signs GUI 运行.bin 文件、因为该文件未设计为运行先前保存的数据。 通过 GUI 运行之前保存的数据、您到底想做什么? 如果您想以某种方式重放以前保存的数据、则需要您编写自己的代码来执行此操作。

    此致、

    Adrian