This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:TDC1000-GASEVM 的高压 TX 驱动

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622437/tdc1000-gasevm-high-voltage-tx-drive-for-tdc1000-gasevm

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!  

此论坛上还有其他主题、主题涉及将 GASEVM 上的电压驱动提高到30V 以上(更换升压转换器和驱动器)。   还提到了为了增加 TX 脉冲电压而发布的设计说明。  将 TX 脉冲增加到100V 及以上的最直接的方法是什么?  是否发布了设计说明、指示应交换哪些组件?

谢谢、  

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句、我注意到 TI 提供的 DRV2700可能符合要求、但它看起来在放大器带宽方面受到限制、似乎无法适应40kHz 及更高频率的换能器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    遗憾的是、我们尚未测试此类高电压。

    此致、
    Yibo