This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:mmvDemo 返回值 us/ms 中的函数 Cycleprofiler_getTimeStamp ()的单位是什么?

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622979/awr1642boost-what-is-the-unit-of-the-function-cycleprofiler_gettimestamp-in-mmvdemo-return-value-us-ms

器件型号:AWR1642BOOST

您好专家,

q:  mmvDemo 返回值 us/ms 中函数 Cycleprofiler_getTimeStamp ()的单位是多少?

BS

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、

    返回值是机器圆柱数量。 您需要使用 StartTime (也以机器周期为单位)和时钟速率来计算所需的时间间隔。 DSP 时钟为600MHz、ARM 为200MHz。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michelle Liu  

    感谢您的回复! II 已理解。

    BS  

    南山