This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:HDC1010

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622691/hdc1010-hdc1010

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件: HDC2010

您是否还可以为6BGA 封装提供 CAD 封装。 有关此类封装类型的信息非常罕见! 或者更好的是、为 HDC1010器件准备一个库。 `s`s MCU 的数据也有所增加、但遗憾的是、TI 的库支持非常差。  老实说、我希望使用更多的 TI 产品、但如果提供了必要的 CAD 数据、则使用该产品要容易得多。

(是的、我已经选中了"ultralibrarian.com!")

此致

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将在24小时内与您联系并提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian、

    对于 CAD 封装的难度、我深表歉意、感谢您的反馈。 您使用的是哪种 CAD 软件? 我为 HDC1010附加了一个 Altium 符号、以防您使用 Altium。 恐怕我没有其他 CAD 软件的符号;如果您使用其他软件、则需要从第27-29页的工程图中生成符号。

    我还为更新的 HDC2010提供了封装、该器件进行了多项改进、包括降低功耗、以防您对我们更新的器件感兴趣。  e2e.ti.com/.../622691.zip