This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:更换部件

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/623011/tmp007-replacement-part

器件型号:TMP007

您好!

我将 TMP007用于产品设计、我注意到它被列为 NRND。  我想知道 TMP007是否有类似的替代器件。  我曾研究过 TMP006、但它没有我们想要的数学引擎。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您与我们联系。 是的、您完全正确、TMP006和 TMP007列为 NRND、并且 TMP007和 不久的将来也没有 TMP006的库存。 我们不再制造非接触式 IR。 遗憾的是、我们没有针对该特定器件进行任何替换。 如果您可以描述您的应用、我们也许可以使用接触式温度传感器。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aaron、

    感谢您回来。 您是否有最后一次购买的日期? 此外、您是否能够推荐 TMP007的另一个来源。 我们需要8000件。

    我们使用非接触式传感器作为物体与 PIR 传感器的附加指示器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    遗憾的是、我无法提供最后一次购买日期、我检查了库存、唯一可用的是 TMP006、但很快也会缺货。 TMP006没有内置的数学引擎。 如果您需要进一步的帮助、请联系您当地的 TI 现场办事处。

    Aaron