This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/TMP112:tmp112关断电流正常

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622897/starterware-tmp112-tmp112-shut-down-current-is-abnomal

器件型号:TMP112

工具/软件:Starterware

尊敬的 TI  

我们使用 TMP112、当完成一次温度转换时、OS 为读取1、并且它自动运行至关断模式、同时我们将 SD 设置为"1"、它应该运行至关断模式、通常、关断电流为0.5uA、 但实际上、我们的测试结果是9uA。 我们想知道如何运行在关断模式中、否则9uA 是正常关断电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至温度传感器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Lalindra。

    您好!

    感谢您联系我们进行查询。 要执行单次触发模式、必须将 SD 设置为"1"、并触发 OS 位以开始单次温度转换。 之后、器件将再次自动将器件置于关断模式。在触发 OS 位之前、器件不会再次转换。 当您尝试测量电流时、请确保您仍处于关断模式。
    1。当您看到9µA μ A 电流时、OS 和 SD 位的当前设置是什么?
    2.当您看到9µA μ A 电流时、您能否探测 SCL 和 SDA 引脚并读取配置寄存器? 请提供示波器照片。

    当您有快照时、请告诉我。 谢谢你。

    Aaron