This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:温度和湿度精度

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619945/hdc1080-precision-of-temperature-and-humidity

器件型号:HDC1080

你(们)好  

我们 使用 TI HDC1080进行了定制设计,用于测量温度和湿度, 为了进行测试,我们将大约15个传感器放在同一位置,为什么所有传感器都提供不同的读数(小变化是可以接受的),但湿度则是传感器之间存在巨大变化 (10-12%),为什么??  

如何校准这些传感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Prasanth、
    您在不同传感器之间看到的温度读数分布如何? 由于 RH%读数将温度考虑在内、我们应首先查明电路板上的问题是由温度测量误差还是湿度测量误差引起的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    我看到 所有器件之间的偏差为0.5 - 2度...

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanth、

    2度温度变化实际上非常大。 对于每个1度温度变化、%RH 变化5%。 例如、在50%RH 时将温度从25C 提高到26C 会将%RH 读数改变-2.5%(50% RH 的5%)。  

    HDC 器件是否可能受到 PCB 上其他热源的影响、例如电源管理 IC 或处理器? 需要对 PCB 进行布局、以最大程度地减少通过 PCB 本身从附近组件传输的热量。 本应用手册是为温度传感器编写的,但 湿度传感器采用了相同的布局技术(隔离岛等): http://www.ti.com/lit/an/snoa967/snoa967.pdf 。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复。

    Edge 连接器
    仅包含温度传感器的微型 PCB、使用边缘连接器安装到
    主 PCB 是一种避免从主 PCB 到的大量热传递的高效方法
    温度传感器。 最好将边缘连接器安装在远离主要热量的位置
    从而 IC 的辐射热量不会干扰温度读数。

    我使用的是边缘连接器-设置,传感器 PCB 远离主 PCB (传感器 PCB <=>通过8cm 的总线长度连接主 PCB)

    谢谢你