请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/622220/tmp007-tmp007
器件型号:TMP007
你(们)好
问题与 TMP007芯片和传感器电压读数的精度有关。
我在应用中使用断电模式-寄存器2中的位12。
工作方法是-
1.器件处于“断电”模式(位12/reg 2=0)
2.启用“转换打开”模式 ( 位12/reg 2=1),转换率= 0.26Sec。
3.等待0.26Sec 并读取裸片温度数据(reg 1)和传感器电压数据 (reg 0)
4.将器件设置为“断电”模式 (位12/reg 2=0)
请注意、与器件始终处于"转换开启"模式的模式相比、使用上述方法计算出的物体温度下降了0.3至1度、低于其预期值。
问题是:
1.使用第一个转换读数是否会导致精度下降?
2.您对校正物体温度估算方法的建议是什么?
请理解工作方法必须保持如描述的那样、因为时间序列很重要、并且需要最短的时间。
谢谢
Tal Bareket