This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何快速配置线性调频脉冲配置!

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/619823/awr1642-how-to-configurate-the-chirpcfg-fast

器件型号:AWR1642

你(们)好  

我想在我的代码上配置512线性调频脉冲 cfg。到目前为止、我使用的方法是逐个配置、但需要更长的时间。

当我将其更改为8 x 8或32 x 32时、效率会是多少?  或者如何配置将是实现这一目的的最佳方法?

 针对实例代码段的8 x 8配置:

for (ChirpCntGrp1 = 0;ChirpCntGrp1 <512;ChirpCntGrp1 ++){

啁啾 Cfg[ChirpCnt].chirpStartIdx = ChirpCntGrp1 ;
啁啾 Cfg[ChirpCnt].chirpEndIdx = ChirpCntGrp1;
啁啾 Cfg[ChirpCnt].freqSlopeVar =(int16_t)(0 *((uint64_t)(1<<26)))/((uint64_t)(3.6*1e9*900));
啁啾 Cfg[ChirpCnt].idleTimeVar =(uint32_t)((float) 0 * 1000 / 10);
啁啾 Cfg[ChirpCnt].adcStartTimeVar =(uint32_t)((float) 0 * 1000 / 10);
啁啾 Cfg[ChirpCnt].profileID = 0;

啁啾 Cfg[ChirpCnt].txEnable = 2;

啁啾 Cfg[ChirpCnt].startFreqVar =(uint32_t)(((ChirpCntGrp1*200e3)*((uint64_t)(1<<26)))/(3.6*1e9))+\

                       (uint32_t)((((ChirpCntGrp2*0.6e6)*((uint64_t)(1<<26)))/(3.6*1e9));

ChirpCnt++;

if (ChirpCnt = 8){

错误代码= rlSetChirpConfig (RL_DEVICE_MAP_INTERNAL_BSS、8U、&啁 啾 Cfg[0]);

ChirpCnt = 0;

if (错误代码!= RL_RET_CODE_OK)

/*错误:设置线性调频脉冲配置失败*/
退货错误代码;

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我将以不同的方式测量线性调频脉冲配置所用的时间。

    一对一配置:64us/chirp

    8 x 8配置 :15us /线性调频脉冲

    32 x 32配置 :15us /线性调频脉冲

    对于如何缩短配置时间有一些理想选择?

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Havi、您好!

    您是否希望缩短从射频加电到帧触发的整体配置时间、还是仅缩短线性调频脉冲配置时间?

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Raghu

    线性调频脉冲配置。 谢谢你。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Havi、您好!

    在当前的 SDK 产品中,没有一种理想的方法可以缩短此配置的时间。 您必须使用当前 SDK 版本管理当前线性调频脉冲配置时间。

    在具有新 API 的 SDK 未来版本中、线性调频脉冲配置时间将有一定的改进、并进行优化以减少这种计时。


    谢谢、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Raghu、

    明白了,谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题将关闭。 如果您有其他疑问、请打开新帖子。

    -Raghu