请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT3006 您好 的支持团队:
我的客户有一个使用 OPT3006的 OEM 项目。 在生产线上,他们希望设置测试步骤以验证 OPT3006是否可以正常工作。
我发现 OPT3006在其大规模生产线上只有 I2C 接口输出,他们怎么能加快一个简单的测试步骤。 BTW,客户是配件制造商,因此系统中没有 MCU。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.