This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何配置三种不同的配置文件

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621340/how-to-configure-three-different-profiles

嗨,工程师

   我想问一个问题。我将配置三 个不同的毫米波、三个毫米波循环运行。

如果我像这样设置配置文件、对吗?

profileCfg 0....

ProfileCfg 1……

ProfileCfg 2...

啁啾 Cfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx) 0 127 0 (profile 0)....

啁啾 Cfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx)  0 127 1 (profile 1)....

啁啾 Cfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx)  0 127 2 (profile 2)....

FrameCfg (chirpStartIdx-chirpEndIdx)  0 127  numLoops = 1、numFrame = 0、numAdcSamples = 126、framePeriodicity = 60、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的、您可以按照查询中所述设置配置文件和线性调频脉冲。

    有关配置(.cfg)文件的更多详细信息、请参阅 mmwave_sdk_user_guide.pdf 中的"Sec 3.5 Configuration (.cfg) File Format"

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。我阅读了 MMWAVE_SDK_USER_guide,但它没有介绍如何设置各种配置文件。我想问它是否正确,如下所示:
    线性调频脉冲 cfg#0:线性调频脉冲开始索引= 0、线性调频脉冲结束索引= 127、配置文件标识符= 0
    线性调频脉冲 cfg#1:线性调频脉冲开始索引= 128、线性调频脉冲结束索引= 255、系统配置标识符= 1
    线性调频脉冲 cfg#2:线性调频脉冲开始索引= 256,线性调频脉冲结束索引= 383,配置文件标识符= 2
    FrameCfg (chirpStartIdx-chirpEndIdx) 0 383、numLoops = 1、numFrame = 0、numAdcSamples = 126、framePeriodicity = 60、
    我试过很多次,但不能成功。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉造成混淆。

    当前的 SDK 代码将仅支持单个配置文件配置。

    但是、将多个配置文件配置到器件没有限制。

    您将面临的当前问题是 DSS 代码中的限制、该限制要求重新配置 EDMA 等以处理具有不同配置文件的线性调频脉冲。

    此致、
    Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    线性调频脉冲 cfg#0:线性调频脉冲开始索引= 0、线性调频脉冲结束索引= 127、配置文件标识符= 0
    线性调频脉冲 cfg#1:线性调频脉冲开始索引= 128、线性调频脉冲结束索引= 255、系统配置标识符= 1
    线性调频脉冲 cfg#2:线性调频脉冲开始索引= 256,线性调频脉冲结束索引= 383,配置文件标识符= 2
    FrameCfg (chirpStartIdx-chirpEndIdx) 0 383、numLoops = 1、numFrame = 0、numAdcSamples = 126、framePeriodicity = 60、
    这是错误的?这与我首先提到的配置有不同之处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我一个明确的答案吗?哪种方法是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slithice、

    如果您希望在 MMWAVE_SDK 演示中启用具有不同雷达属性(频率、斜率、空闲时间和斜坡时间等)的多个配置文件、则 DSS 将引发错误。 正如在 DSP 将获取具有不同属性的线性调频脉冲数据时所示、它需要在移动中执行 SDK 当前不支持的不同版本的处理。

    话虽如此、如果您想在 MMW 演示中添加多个配置文件功能、则需要处理不同配置文件版本的线性调频脉冲数据的 DSP 处理逻辑。

    此外、在使用多个剖面定义雷达配置参数时、需要注意帧/线性调频脉冲/剖面参数的验证。

    以下 是可 帮助您完成此操作的应用手册。

    关于上述配置

    计算   帧中封装的所有线性调频脉冲所花费的总时间(斜坡结束时间+线性调频脉冲空闲时间)、 帧 Periodicity = total_chirp_time + frame_idle_time。

    在这里,需要在执行一系列线性调频脉冲之后冷却器件并执行 DSP 处理(例如2-D/3-D FFT)。

    由于总线性调频脉冲时间超过60毫秒(给出 为帧周期性)、因此您可能会遇到此配置错误、请重新计算并尝试使用更高的值。

    如果您可以分享  本实验的用例(多模式)、这将有助于我们了解您的问题  

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一个:μ A
    线性调频脉冲 cfg#0:线性调频脉冲开始索引= 0、线性调频脉冲结束索引= 127、配置文件标识符= 0
    线性调频脉冲 cfg#1:线性调频脉冲开始索引= 128、线性调频脉冲结束索引= 255、系统配置标识符= 1
    线性调频脉冲 cfg#2:线性调频脉冲开始索引= 256,线性调频脉冲结束索引= 383,配置文件标识符= 2

    两个:
    ChirpCfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx)线性调频脉冲开始索引= 0,线性调频脉冲结束索引= 127,配置文件标识符= 0
    ChirpCfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx)线性调频脉冲开始索引= 0,线性调频脉冲结束索引= 127,配置文件标识符= 1
    ChirpCfg (chirpStartIdx--chirpEndIdx)线性调频脉冲开始索引= 0,线性调频脉冲结束索引= 127,配置文件标识符= 2

    我询问线性调频脉冲开始指数和线性调频脉冲结束指数对设置系统配置有任何影响、就像两个示波一样。以及哪种转换是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    配置#1正确、其中[chirp 0-383]分配给系统配置[0-2]。

    而在配置2线性调频脉冲配置中[线性调频脉冲索引0-127]将被下两个配置覆盖、最后将线性调频脉冲[0-127]分配给配置文件[2]。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您给我一个手! 我想问一个问题、为了设置三个配置文件并获得三个不同的毫米波、是否需要使用 rlSetAdvFrameConfig API 来帮助启用这种配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    借助上述配置、您可以使用传统的帧配置 API、而 advFrameConfig 允许在单个帧中灵活地具有多个线性调频脉冲配置。

    根据您的要求、您可以选择帧配置 API。

    我们建议您浏览编程雷达文档(上一篇文章中提供了链接)、了解有关这些 API 的知识。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我已经解决了我的问题,非常感谢,我亲爱的工程师!