This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个 FDC1004器件和屏蔽连接

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621628/multiple-fdc1004-devices-and-shield-connection

主题中讨论的其他器件:FDC1004

我需要一个手势控制应用9个电容式接近传感器、它们连接在 PCB 上、顶部和底部都有舱口填充、由 FDC1004屏蔽输出的有源屏蔽信号驱动。 由于 FDC1004只有4个通道、我打算使用3个具有 I2C 多路复用器的 FDC1004器件。 现在我不确定如何用屏蔽输出连接舱口填充。 每个传感器都通过屏蔽同轴电缆连接到 FDC1004器件。

是否有任何建议? 现在、我可以将舱口填充和同轴电缆连接到 Shield1端口(并行)上的所有三个器件、还是只连接一个器件即可? 或者、我应该将相应器件的每个同轴电缆连接到屏蔽端口、并将舱口填充连接连接到器件1、2或3的一个特定屏蔽引脚(无论哪一个都没关系)?

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    一般而言、不建议在不同的感应通道之间共享同一屏蔽层、因为这可能会导致通道之间产生干扰。 此外、您是否打算使用舱口填充来屏蔽传感器的顶部和底部?

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    感谢您的快速回答。 因此、您提到不建议在不同的感应通道之间共享同一个屏蔽层。 但是、根据第12页的数据表、这完全完成了、所以我有点困惑。 为什么电路板只有2个屏蔽输出、尽管它有4个传感器输出?

    返回到我的应用。 9个传感器应放置在玻璃板的底部(透明导电层)。 对剖面线填充也进行了同样的规划。 应将其放置在传感器周围(顶部)、并具有透明的电感层。 为了使传感器仅可用于一侧应用并屏蔽背面的干扰、在最低层放置一个金属(GND 层)、并在玻璃和金属接地层之间使用绝缘体。 然后、使用来自单个 FDC1004的有源屏蔽输出驱动顶部的舱口填充。 则无需底部舱口填充。 您可以推荐这种方法吗? 另一种选择是、在玻璃层(顶部)中放置一个舱口填充、使用来自单个 FDC1004的有源屏蔽通道输出来驱动此器、并构建一个外部驱动器(具有运算放大器的简单电压驱动器) 同轴电缆传感器迹线的电容式传感器迹线。 这更好吗?

    再次感谢您的支持。  

    最棒的

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    如果两个或多个传感器与屏蔽有明显的耦合、共享同一屏蔽层可能会导致它们之间产生干扰。 但这并不意味着永远不可能做到这一点。 了解有关实施方案的更多信息后、我认为您仍然可以尝试使用单个屏蔽层来填充传感器周围的舱口。 只需在测试过程中注意任何干扰。

    可以在底层使用接地平面。 但是、接地平面会降低灵敏度、因此最好在接地平面和传感器之间保持一定的距离。

    此致、

    Yibo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Yibo

    那么、让我根据您的支持总结一下我的方法。 我将不同的传感器放置在 PCB 上(或稍后作为透明管道层在玻璃上实施)、并在传感器顶部周围放置一个舱口填充。 在 PCB 底部不放置舱口填充。 然后、为了屏蔽另一侧的干扰、我放置一个 GND 平面。 这是您的意思吗?

    我还可以尝试(假设我只需要4个传感器、通过2x2array 对齐)、而不是放置 GND 平面另一个底部剖面线填充、因为我需要大约15-20cm 的接近距离。 我担心、由于 GND 平面导致的灵敏度降低、这是不可能实现的。 或者、我只在底部放置一个从动的剖面线填充、而不是在顶部放置一个剖面线填充。 您会推荐哪一个?  

    提前感谢。

    最棒的

    Ricardo