主题中讨论的其他器件: LDC1612、 LDC1101
我有一个感应接近开关、我目前在其中使用 Infineon TC 505 IC。 这是一个30mm 开关、我尝试将其范围设置为30mm。 我使用 Bourns 3006 Trimpot 拨入我的感应范围。
我遇到的问题是、某些装置的感应范围发生了变化-向上为10 mm -从30 mm 到40 mm。 这种增加会导致应用程序中出现其他问题。
当我得到故障装置时、我可以通过重新调整修整电位计来"调整"开关、但我认为修整电位计实际上不会改变。
我想知道这种"变化"是否更多地是 Infineon IC 的函数、也许不同的 IC 可以解决我的问题。
我想和熟悉这些电感式开关 IC 的人谈谈