This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 超声波传感论坛

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/618807/ultrasonic-sensing-forum

主题中讨论的其他器件:TDC1000

您好!

我目前正在使用 TDC1000-GASEVM 和 TDC1000-BSTEVM 板。
我已将 RTD 传感器连接到 RTD1、但正在获取大于200摄氏度的非常奇怪的值。  
我按照用户指南中的说明操作、但仍在获取奇怪的值。
此外、我还遇到了与电路板连接的新换能器问题、在该电路板上、我仅采集490ns 的极低 ToF。
虽然我知道、对于大约6cm 的单向路径(传感器一端的发送器和另一端的接收器)、ToF 应约为150-175us。  
我已经附加了我的配置文件以及测试设置的图像。
谢谢你。
此致、
Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Madeleine:

    您测量 RTD 时遇到的问题是本应用手册 中介绍的已知问题:www.ti.com/.../snaa230.pdf

    本质上、您将无法使用仅 RTD1模式测量温度。 需要按照应用手册中的说明处理时序数据、以消除提供不正确温度读数的"短脉冲"。

    非常短的 ToF 处于器件仍在传输的时间段内、因此接收链不应处于活动状态。 发生这种情况时、您能否发布起始和停止引脚以及 COMPIN 引脚的示波器捕获?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    请在启动时找到随附的示波器读数。  

    谢谢你。

    此致、

    Madeleine  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我不能完全理解上述链接文档中所述的 RTD1和 RTD2的计算方法。
    请您解释一下吗?

    谢谢你。
    Madeleine