This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:关于 TBCLK

Guru**** 2576905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621699/ldc1000-about-tbclk

器件型号:LDC1000

您好、支持团队、

请告诉我如何从外部为 LDC1000的 TBCLK 端子提供时钟。

1.时钟输出端子的驱动能力需要多少电流?
2.加电时是否需要等待时间来提供时钟?
如有必要、需要多长时间?
3.除待机外,是否有任何其它情况停止时钟?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    1) 1) LDC1000的 TBCLK 输入不需要大电流;泄漏电流仅为~1uA。 但是、迹线上的寄生电容会增加电流驱动要求。
    2) 2)进入工作模式后、提供的时钟应在128/fsensor 范围内稳定。 对于5MHz 传感器(最高传感器频率)、输入时钟应在25us 内趋稳。 如果时钟需要比该时钟更长的时间才能稳定、则应在依赖电感转换结果之前加入等待时间。 请注意、Rp 测量不需要外部时钟保持稳定。
    3) 3)如果您在转换发生时停止时钟、LDC1000 L 测量将报告低于存在的传感器频率或0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chris 和 San、

    感谢你的答复。
    您的建议非常有帮助。
    如果出现我不理解的情况、请再次教我。

    此致、
    M. Tachibana