工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我按照用户指南逐步设置毫米波 SDK。 但是、当执行"gmake clean "和"gmake all"时 、我会收到以下消息:
当我执行"mmWave_sdk_setupenv.bat"时,我可以看到以下消息:
------------------------
已配置毫米波构建环境
------------------------
谢谢、此致、
Amin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我按照用户指南逐步设置毫米波 SDK。 但是、当执行"gmake clean "和"gmake all"时 、我会收到以下消息:
当我执行"mmWave_sdk_setupenv.bat"时,我可以看到以下消息:
------------------------
已配置毫米波构建环境
------------------------
谢谢、此致、
Amin
尊敬的 Amin:
我想知道在运行 MMWAVE_SDK_setupenv.bat 之前、您是否配置并运行了可在同一目录中使用的 setenv_tools.bat。 您需要修改此文件(根据您的设置和 MMWAVE_SDK_DEVICE 设置组件安装路径)并在调用 mmwave_sdk_setupenv.bat 之前运行此文件(如 SDK 用户指南第4.4.2节所述)
或者、您也可以直接从 CCS v7.2中的 CCS Resource Explorer 导入 mmWave SDK Demo CCS 项目。
TI Resource Explorer 上的以下链接提供了 mmw Demo CCS 工程、您可以使用 CCS Resource Explorer (View->Resource Explorer)在 CCS 中下载该工程。
TI Resource Explorer (TIREX)毫米波培训系列
该工程随 附用户指南、其中提供 了在 CCS 中下载和编译工程的分步说明。
此致
尼廷
Amin、
该错误表示 gmake 无法找到 ARM 编译器。请修改 setenv_tools.bat 中的相应行以匹配系统上的编译器路径。 此外、修改 setenv_tools 中列出的其他组件路径、以匹配您的系统。
但是、我注意到您提供的编译器路径中的另一个问题。 您是否在系统上使用 CCSv6? 如 SDK 用户指南以及毫米波演示 CCS 项目用户指南中所述、您需要升级到 CCS v7 (v7.2)。 毫米波 SDK 不支持 CCSv6。
/ccv6/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS、
尼廷
@REM 选择您的设备。 选项(区分大小写)为:awr14xx、iwr14xx、awr16xx 、iwr16xx set mmwave_sdk_device=iwr14xx @REM awr14xx、awr16xx、iwr14xx 和 iwr16xx 的通用设置将 CGT_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.2 @ @REM TI ARM 编译器设置 R4F_Codep_ree_path = C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.1.LTS /packages 文件夹 set MMWave_sdk_install_path=c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages @REM TI XDC set XDC_install_path=c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core @REM TI BIOS set BIOS_install_path=C:/ti/bios_6_50_01_12/packages @REM perl set Perl_install_path=C:/perl/bin @REM 如果使用 CCS 进行下载,请将 define 设置为 yes,否则不 设置 download_from ccs=yes 。 cd %mmwave_sdk_install_path%/scripts/windows 调用 mmwave_sdk_setupenv.bat popd。
您好 Nitin、
谢谢你。 我的系统上有两个版本(v6和 v7.2.0.00013)。 所有更改均已完成、但存在问题:
setenv_tools.bat 文件:
@REM 选择您的设备。 选项(区分大小写)为:awr14xx、iwr14xx、awr16xx、iwr16xx
设置 MMWAVE_SDK_DEVICE_Iwr14xx
@awr14xx、awr16xx、iwr14xx 和 iwr16xx 的 REM 常用设置
设置 CGT_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-c6000_8.1.3
@REM TI ARM 编译器
设置 R4F_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS
@REM 路径到 /packages 文件夹
设置 MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH=c:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages
@REM TI XDC
设置 XDC_INSTALL_PATH=c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core
@REM TI BIOS
设置 BIOS_install_path=C:/ti/bios_6_50_01_12/packages
@REM 性能
设置 PERL_INSTALL_PATH=C:/Strawberry/perl/bin
@REM 如果使用 CCS 进行下载、请将下面的 define 设置为 yes 或 no
设置 download_from _ccs=yes
图
cd %mmwave_sdk_install_path%/scripts/windows
请致电 mmwave_sdk_setupenv.bat
弹出。
mmwave_sdk_setupenv.bat 文件:
@遥控器 @REM *文件用途:环境设置 @REM @REM *文件名:mmwave_sdk_setupenv.bat @REM * @REM *说明 :@REM *配置和设置毫米波 SDK 的构建环境。 @REM * @REM @回声关闭 REM ------------------------------------------------------- REM 完整性检查:确保定义 了所有必需的变量 REM ------------------------------------------------------- 设置 R4F_CodeGen_INSTALL_PATH=C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.3.LTS 设置 MMWAVE_SDK_INSTALL_PATH=C:/ti/mmwave_sdk_01_00_00_05/packages 设置 BIOS_INSTALL_PATH=c:/ti/bios_6_50_01_12/packages 设置 XDC_INSTALL_PATH=c:/ti/xdctools_3_50_00_10_core 设置 PERL_INSTALL_PATH=C:/Strawberry/perl/bin 设置 DOWNLOAD_FET_CCS=yes 设置 DOWNLOAD_EXT_SDK_DEVICE=no 设置 MMWAVE-14xx------14xx-- -- REM 设置路径配置: REM 如果工具安装在 REM 不同的目录中,则可以修改该配置。 远程遥控器------------------------------------------------------- REM 首先清除所有环境路径。 REM set path= set include= set LIB= REM 测试要求 set path=%path%;C:/Windows;C:/Windows/system32 REM --------------------- REM 请不要更改这个 REM 下面的任何内容------------------------------------------------------- REM XDC 工具、包括 gmake set path=%Perl_install_path%;%XDC_install_path%;%XDC_install_path%/bin;%path% REM 设置 XDC 环境变量 设置 XDCCGROOT=%C674_CodeGen_install_path% 设置 XDCBUILDCFG=%mmWave_SDK_install_gS=%XDC_config_clear.set 所有值。 设置 XDCPATH=%BIOS_install_path% 设置 XDCPATH=%XDCPATH%;%mmWave_SDK_install_path% REM TI 代码生成工具 设置路径=%C674_Codegin_install_path%/bin;%path% 设置路径=%R4F_Codege_install_path%/REM 使用这些脚本,仅供 REM 使用。 客户可以在没有定义这些内容的情况下构建。 设置路径=%DOXYGEN_INSTALL_PATH%\bin;%graphviz_install_path%\bin;%path% @echo --------------- @回声毫米波构建环境已配置 @回声------------------------------------------------------- REM 适当地设置 Title (标题)窗口。 标题 mmWave Build Environment 转到末尾 :失败 @回显错误:无法设置 mmWave Build Environment! 标题错误:无法设置 mmWave Build Environment REM 返回错误 exit /B 1 :End REM return Success exit /B 0
此致、
Amin