This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:为什么毫米波演示可视化工具始终连接失败!

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620451/awr1642boost-why-mmwave-demo-visualizer-always-connect-failed

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

工具 mmWave Demo Visualizer 始终连接失败!

每次我重新爬虫计算机后、我只能成功连接一次。

您能给我一些 adive 吗?告诉我为什么?

谢谢!

南山

[未锁定1/24/18]>LE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有趣的是、我没有听说过这种情况。 是否仅在这台计算机上发生? 您可以多次运行其他应用程序(如 TeraTerm)、还是可以在使用可视化工具后在 COM7上使用它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    浏览器可能未完全释放 COM 端口。 您使用的是什么浏览器? 如果您在使用 Visualizer 后通过 Window 的 Task Manager 将其终止、那么您可以重新启动它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 db_Woodall、

    感谢您的馅饼!

    1.我的沃克小组有4台电脑,都有同样的现象。

    2. 我的浏览器 是 Mozilla Firefox。

    3.离线模式,不使用任何浏览器的切换  具有相同的现象。

    BS

    南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试 Google Chrome。  此外、正如我前面所说的、如果您在成功连接后终止浏览器的任务、您是否能够进行连接?  您是否在 Visualizer 或演示中修改了任何软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新? 如果不是、让我们关闭线程。