This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM83:通过英寸电线读取温度

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM83, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621863/lm83-reading-temperature-over-inches-of-wire

器件型号:LM83
Thread 中讨论的其他器件: DXP

您好!

我找到了 LM83的应用手册、该应用手册从旧的通孔2N3904更新为表面贴装3904。 您能否简单地将数据表中所示的晶体管通过15英寸的导线(两个不同组件之间的电缆)连接到 LM83、并让其简单地读取温度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Jose。 我还注意到、在数据表中、如果可能、它会将线条保持在10cm 以下。 在这种情况下、值得注意的是、我不一定需要绝对精度。 我们可能会校准出特定的误差范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、布拉沃斯、

    使用2N3904晶体管连接的配置 通孔或表面贴装都应该起作用。 这是推荐的 NPN 晶体管 MMBT3904LP。 是的、您可以按此处附件所示连接晶体管、但必须屏蔽 DXP 和 DxN 引脚、以防止任何噪声耦合到二极管电压信号。

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

    Aaron