This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:湿度测量误差[上升至+6%]

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621732/hdc1080-humidity-measurement-error-going-up-to-6

器件型号:HDC1080

我将 HDC1080温度和湿度传感器用于我的其中一款产品。

我们的温度测量精度很高。 但是、湿度测量精度存在问题。 我们正在使用经过认证和校准的湿度测试室来执行湿度精度测试。

我们观察到、湿度误差将高达+6%。 加热器位关闭。 测试条件为10%至85% RH。 60RH 范围内的更多误差。

我们的用例是10%至80% RH、受控环境。

如果我们需要使用加热器位来开启以获得更高的精度、有人能不能建议我们这样做? 我已确保该设计符合应用手册的要求、并提供与热源、功耗等源的足够隔离。 我们还确保对生产组装进行保养、并且在芯片上不使用任何液体或任何此类液体。 在生产装配中要小心谨慎。

我们如何使湿度处于+/- 2%范围内。

感谢您的快速响应。 我们正在进行生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,user4480721

    我直接与您联系、以更好地了解状态。

    此致
    Massimo