This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:在 vs2015中调用库文件 DSPLIB.a64P?

Guru**** 2580725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/620731/awr1642boost-call-library-files-dsplib-a64p-in-vs2015

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家、您好!

在 vs2015中、我们可以使用后缀名为 lib 的库文件、例如 dsplib.lib、但不能 使用  后缀名为其他格式的文件、例如 dsplib.a64P。

问题1:这两种文件格式之间有何区别?

问题2:如果我想在 vs2015中使用此文件 DSPLIB.a64P、 如何才能实现它?

提前感谢!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、

    我将您的帖子移至 DSP 论坛、您的回复可能会更快。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个 Microsoft Visual Studio 问题;您需要为此找到一个 Microsoft 论坛。 我要说的是、您需要使用 TI 编译器和链接器来为 TI 处理器创建可执行文件。 要使用 VS2015、您需要在执行构建时调用 TI 工具、并通过某种方式让调试器了解如何插入断点、了解存储器映射等 我不确定是否能做到这一点、我从未见过任何人这么做。

    如果您在使用 CCS 时遇到问题、可以在 CCS 论坛中获取帮助。