This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:IWR1642BOOST

Guru**** 2581355 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621355/iwr1642boost-iwr1642boost

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

在 IWR1642Boost EVB 上运行 UniFlash 时。 在0x000000处刷写 bin 文件时遇到错误。

我的计算机环境是 Windows 10 64位、Uniflash 4.2、使用 C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\xwr16xx_mmw_demo.bin 文件

器件管理器显示了 XDS110类应用/用户 UART (COM5)和辅助数据端口(COM6)。

作为 pdf 的说明、我使用 COM5运行 Uniflash。

但我收到如下错误消息。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    建议将 UNIFLASH 用于毫米波器件的方法是在"新配置"中选择"器件"、而不是使用自动连接。

    请参阅 MMWAVE_UNIFLASH_userguide 以供参考。

    当 Uniflash 尝试使用 JTAG 而不是 UART 下载 FW 时、会出现"数据验证错误"。  毫米波器件不支持通过 JTAG 下载固件。

    希望这可以解决您在 Uniflash 刷写时遇到的问题。

    谢谢、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    遗憾的是、我认为我的 Windows 系统10失败了。

    我将 Linux 机器更改为使用 UniFlash、UniFlash Linux 版本成功通过了 Linux 机器融合。

    现在、我必须测试 TI 实验室和演示程序的演示应用。

    感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请标记帮助您解决问题的回复并关闭帖子。

    如果您有任何新问题、请随时打开新的 e2e 帖子。

    谢谢、
    Raghu