This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:配置文件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDCTOUCHCOMCOILEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621730/ldc2114-config-file

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: LDCTOUCHCOMCOILEVM

您好,团队,  

您能不能与我分享 LDC2114的最新固件

 

 

此外、您能否与我分享一个用于电感式感应的寄存器配置文件

我有电感式传感板、其中包含所有的线圈  

 

如果您可以向我发送任何寄存器配置文件(如我所附的文件)以及线圈 EVM 中使用的线圈的名称、那将非常好

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我看不到您提到的附件。 但是、如果您要查找固件文件、则会自动下载最新版本的 GUI (www.ti.com/.../snoc028)。 您可以在以下目录中找到 LDC2114的固件文件:C:\ti\Sensing Solutions EVM GUI-1.9.2\EVM Firmware\LDC2114
    此外、如果您使用的是 LDCTOUCHCOMCOILEVM、则用户指南(www.ti.com/.../snou146)中列出了每个线圈的推荐配置设置。
    此致、
    Luke Lapointe