请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1443BOOST Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-DFP
感谢论坛的各位。
我正在为认证测试准备文档、并且很难找到标题中的信息。
当然、一个天线在一个线性调频脉冲周期内辐射。
我的问题是:
天线在线性调频脉冲间隔期间是否会继续辐射?
或者,它是否会在微秒内频繁地停止辐射?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢论坛的各位。
我正在为认证测试准备文档、并且很难找到标题中的信息。
当然、一个天线在一个线性调频脉冲周期内辐射。
我的问题是:
天线在线性调频脉冲间隔期间是否会继续辐射?
或者,它是否会在微秒内频繁地停止辐射?
您好!
我们可以使用 配置文件配置参数"PF_TX_START_TIME"定义何时打开 TX。 请参阅 MMWAVE-DFP 中的"AWR1xx_Radar_Interface_Control.pdf"。
希望这有助于您了解线性调频脉冲之间的 TX 已关闭。
谢谢、
Raghu
------------------------------------------------------
如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。
------------------------------------------------------