This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固件下的 xwr16xx_radarss_rprc.bin 文件是什么?

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621656/what-is-the-xwr16xx_radarss_rprc-bin-file-under-firmware

您好!
非常感谢您的所有帮助。

B.T.W

您能告诉我们固件下的 xwr16xx_radarss_rprc.bin 文件是什么以及它是如何加载的?

谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    "xwr16xx_radarss_rprc.bin"是用于控制和监控射频前端的雷达子系统固件文件。

    此固件文件与 MSS 和 DSS 二进制文件一起使用、以创建可刷写到器件中的 METAMAGE。

    这将在 SDK 构建过程中发生。 下面是 SDK 构建过程中创建的 METAMAGE 的屏幕截图:

    BR、

    Raghu

    ------------------------------------------------------

    如果您的问题得到了解答、请单击此帖子上的"验证答案"按钮。

    ------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢