This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:是否有简单快捷的方法来判断 AWR1642芯片的最小系统能否正常工作?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621602/awr1642-is-there-a-simple-and-quick-way-to-judge-the-minimum-system-of-the-chip-awr1642-to-work-properly

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

各位专家、您好!

问题1:判断最小系统(__LW_AT__包括  电源、时钟、复位电路)AWR1642芯片的电源、时钟、复位电路是否有简单快捷的方法才能正常工作?

Q2:信号 OSC_CLKOUT 的功能是什么?

Q3:信号 MCU_CLK_OUT 的功能是什么?

提前感谢!

此致!

南山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、南山、
    请检查是否存在正确的电压以保持 AWR 器件处于复位状态。 一旦电压全部正确、运行开箱即用演示几乎不需要几分钟。 这将确保系统正常

    OSC_CLKOUT:级联配置中从 Matser 器件到从器件的40MHz 时钟。 它在 AWR1243中可用
    MCU_CLKOUT:是用于外部主机处理器同步的器件的时钟输出。

    此致
    AK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AK、

    感谢您的回复!

    问:只要芯片上电,不管芯片是否已编程,两个信号就有输出?

    BS
    南山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南山

    如果您使用的是晶体、则可以检查是否在电路板上电后正常生成40MHz/50MHz。

    如果将 SOP 设置为功能模式、则可以检测 QSPI 信号。 如果芯片工作正常、ROM 代码将在 QSPI 信号上发送命令以读取 QSPI 闪存。

    如果您有 JTAG 工具、您可以尝试查看是否可以将芯片与 JTAG 和 CCS 连接良好。