This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080EVM:-10度测试问题

Guru**** 1194800 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1080EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/621308/hdc1080evm--10-degree-test-question

器件型号:HDC1080EVM

尊敬的先生  

我们正在对 HDC1080EVM 进行-10度测试, 但湿度(% RH)仍然有34%,它是否正确?

正如我所知,当温度低于零度时,它不应该是%RH

请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EAR Kai

    相对湿度是实际水蒸汽与饱和水蒸汽之间的比率。
    饱和水蒸汽是温度的函数、并随着温度的降低而降低。
    正确的说法是、水蒸汽分子的总数量很低。
    但这并不意味着"相对湿度"为零。 情况正好相反。 在低温条件下、相对湿度接近100%(环境中也存在少量水蒸汽分子)。

    观察您的测量结果、似乎烤箱内的环境尚未稳定、或者存在一些泄漏(烤箱未完全密封)。 这可以解释相对湿度测量不稳定的原因。

    此致
    Massimo