主题中讨论的其他器件:TDC1000、
你好!
我的 TDCn´t 问题、我如何配置它并不重要、在 INTB 引脚上永远不会给我提供中断更改。
我有 一个连接到 TDC7200的 TDC1000、它运行良好。 当 TDC7200将 Trigger 信号置于触发引脚中时、TDC1000使用相应的 START 和 START 信号进行测量。
TDC1000和 TDC7200都配置为两个 STOP 信号、我可以在示波器中看到所有内容。 问题是 INTB 引脚剂量n´t 下降、即使计数器溢出也不会、它在触发信号之后不执行任何操作。
这是我当前对 TDC7200寄存器的配置:
CONFIG1 = 0b00111010
CONFIG2 = 0b00000001
INT_MASK = 0b00000111
其他所有内容均为默认值。 我在 INTB 至3.3V 范围内有一个上拉电阻器。 TDC1000的测量 需要大约20-40uS。 根据数据表、我一直都很高兴、他们很好。
谢谢! 很抱歉我的英语不好。